{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Поиск часто задаваемых вопросов

В ячейках установлены ТТНП CSH120. Где узнать их вторичных ток? Что задавать на Sepam?

Вторичный ток, приходящий с CSH120, Sepam пересчитывает в соответствии с заданным коэффициентом трансформации (2А или 20А). Ни на что, кроме точности определения тока замыкания на землю, это не влияет. Следует выбирать такой вторичный ток, чтобы он укладывался в пределы работы защиты от ОЗЗ.
Пределы по току ОЗЗ уставки Sepam с датчиком CSH
ном. ток 2 А уставка 0.2 A ... 30 A
ном. ток 5 А уставка 0.5 A ... 75 A
ном. ток 20 А уставка 2 A ... 300 A

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка: