{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
How can the program be loaded from the EEPROM cartridge to a TSX17?

Issue

How can the program be loaded from the EEPROM cartidge to a TSX17?

Product Line

TSX7 Micro

Environment

TSX17

Resolution

The EEPROM cartridge has a micro switch on it. The micro switch needs to be in the Master (left most) position. With the switch in this position the controller will load from the EEPROM on power up.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: