{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What are the physical dimension specifications for the single slot Quantum modules?

Issue
What are the physical dimension specifications for the single slot Quantum modules?

Product line
Modicon Quantum

Environment
140CPU67261

Resolution
The dimensions for the single slot Quantum modules are:
Height = 9.84 in. (250 mm)
Depth = 4.09 in. (103.85 mm)
Width = 1.59 in. (40.34 mm)

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: