{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
STBART0200 Copper RTD Type Specified

Issue
The purpose of this Resolution is to specify the copper RTD type used on the STBART0200 module.


Product Line
Advantys STB
STBART0200

Environment


Resolution
The STBART0200 supports copper RTD types, 10 ohms at 0 degrees C.
It does not support copper RTD types, 10 ohms at 25 degrees C.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: