{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
RS485 pinout for the ATS48 to the TCESQM113M13M

Issue
RS485 pinout for the ATS48 to the TCESQM113M13M

Product Line
TCESQM113M13M

Environment
Windows 7

Resolution
The following RS-485 pinout can be used to connect the ATS48 to the TCESQM113M13M

ATS48 TCESQM113M13M

Pin 4 --------------------------- Pin 4
Pin 5 --------------------------- Pin 5
Pin 8 -------------------------- Pin 8

|---- Pin 6
jumper
|----- Pin 8

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: