{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
How to configure the STBEHC3020 for one shot mode

Issue
How to configure the STBEHC3020 for one shot.

Product Line
All versions of the Advantys Configuration Software.

Environment
Windows 7

Resolution
Wire the 'STBEHC3020' to the incremental encoder.


  • Double click on the 'STBEHC3020' module to open the properties window for the module.
  • Configure the parameters as shown.
· Download the application to the island.

  • Start the PLC.
· Place the PLC into test mode.
  • Set the Input Validation bits to Off.
  • Enable the Counter Synch
  • Enable the Counter Enable


To reset the counter, toggle the counter sync bit from 0 to 1.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: