{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What is the replacement for the Magelis XBTF011110 HMI?

Issue
Replacement part number

Product Line
Magelis

Resolution
The recommended replacement is the Magelis HMIGK2310 HMI. The software needed to program this terminal is Vijeo Designer. The application in the XBTF011110 is not compatible with the HMIGKxxxx terminals. You would need to recreate the application in Vijeo Designer.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: