{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Can the ION7700 be calibrated to the ANSI C12.20 class 0.2 accuracy standard?

No, certain energy levels meet the 0.2 accuracy standards (kVAh, kWh), but others fall short (kVARh). Since all parameters do not meet the standard it is not possible to classify the meter with the C12.20 class 0.2 accuracy standard.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: