{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What is the Modem initialization string for the ION7650 and ION7550?

Issue
Modem initialization string for the ION7550/7650

Product Line
ION7550
ION7650

Environment
Communication Protocols

Resolution
The modem initialization string for the ION7650 and the ION7550 is 'AT&F' (without the quotes).

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: