{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Can Total Demand Distortion (TDD) be manually calculated?

Total Demand Distortion (TDD) can be calculated by the following two methods.
*Note you will need the Peak Demand Current.

1) If the per phase THD and Fundamental currents are known, the attached calculation can be used.

Image 1


2) If the per phase thd and true RMS currents are known, the attached calculation can be used.
Image 2

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: