{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What is the control power burden rating of a PowerLogic meter, ION meter or Sepam Relay?

Issue
Control power specifications of the various meters

Product Line
Sepam 10, Sepam 20, Sepam 40, Sepam 80, CM2000 (CM2), CM3000 (CM3), CM4000 (CM4), CM4ECC (ECC21), PM1000, PM210 (PM2), PM700 (PM7), PM800 (PM8), PM5000, PM8000, ION6200, ION7300, ION7550, ION7650, ION8600, ION8650, Enercept Meter, Energy Meter, SMD63, EM4805

Environment
Metering application requiring control for the metering devices

Cause
Need to select power supply to power meters

Resolution
The burden ratings for the Powerlogic, ION, and SEPAM devices are outlined in the attached EXCEL spreadsheet.

Schneider Electric Казахстан

Вложения
burden_ratings.xls [26 KB]
Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: