{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Can setpoint modules be configured from the Dashboard view in Power Monitoring Expert (PME) Web Applications?

Issue
Is it possible to configure the setpoint module from the Web Applications Dashboards tab?

Product Line
Struxureware Power Monitoring Expert 7, 8.x, 9, 2020

Environment
Web Applications - Dashboard Tab

Resolution
No.  Setpoint modules can only be set up and modified in PME Designer, PME Vista, or ION Setup software.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: