{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Do the RJ45 Modbus RS232 ports of the TSXETG100 and the 174CEV30020 have the same pinout?

No the RJ45 Modbus RS232 ports of the TSXETG100 and the 174CEV30020 do nothave the same pinout.
The pin assignments of the ports are as follows:


Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: