{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Поиск часто задаваемых вопросов

What pin out can be used for Momentum RJ45 to RJ45 RS232 Modbus communications?

Cabling scheme for the RJ-45-(8x8) to RJ-45-(8x8) (null modem);


  • This pin out is to be used for Momentum to Momentum RS232 connection only (XMIT/XXMIT).
texttext
texttext

Legacy KB System (APS) Data: RESL192681 V1.0, Originally authored by RoAl on 09/03/2008, Last Edited by RoAl on 09/03/2008
Related ranges: Modicon Momentum

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка: