Поиск часто задаваемых вопросов
В чем причина появления сообщения “Selected targetsystem mismatch with the connected device” при попытке подключиться к контроллеру M238, M258 или LMC058 в SoMachine?
Вопрос (Проблема):
В чем причина появления сообщения “Selected targetsystem mismatch with the connected device” при попытке подключиться к контроллеру M238, M258 или LMC058 в SoMachine?
Серия/Окружение/Версии:
M238, M258, LMC058, SoMachine всех версий
Решение:
1. Контроллер, выбранный в программном обеспечении SoMachine, отличается от того, что используется для подключения. Проверьте каталожные номера контроллеров и исправьте в SoMachine. Если контроллер имеет индекс S0 в конце номера по каталогу, необходимо использовать Solution Extension DVD, чтобы иметь возможность выбрать этот контроллер.
В чем причина появления сообщения “Selected targetsystem mismatch with the connected device” при попытке подключиться к контроллеру M238, M258 или LMC058 в SoMachine?
Серия/Окружение/Версии:
M238, M258, LMC058, SoMachine всех версий
Решение:
1. Контроллер, выбранный в программном обеспечении SoMachine, отличается от того, что используется для подключения. Проверьте каталожные номера контроллеров и исправьте в SoMachine. Если контроллер имеет индекс S0 в конце номера по каталогу, необходимо использовать Solution Extension DVD, чтобы иметь возможность выбрать этот контроллер.
2. Уровень прошивки отличается. Необходимо обновить прошивку контроллера.
3. При использовании SoMachne v4.x нужно загружать в ПЛК прошивку без индекса S0 на конце, однако для использования старых приложений для ПЛК с индексом S0 не нужно переходить на SoMachne v4.x из-за того, что эти ПЛК более не поддерживаются в ПО.
3. При использовании SoMachne v4.x нужно загружать в ПЛК прошивку без индекса S0 на конце, однако для использования старых приложений для ПЛК с индексом S0 не нужно переходить на SoMachne v4.x из-за того, что эти ПЛК более не поддерживаются в ПО.
Опубликовано для:Schneider Electric Казахстан
Вложения
Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка: