{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
VAMP 50 communications maps
See the attached files for the VAMP 50 communications maps, this includes maps for:
Modbus
Profibus
SPA bus
DNP3
IEC101
IEC103
Modbus Master
ProfibusDP

Product Line;
Vamp 50

Latest information is available in m.vamp.fi

Schneider Electric Казахстан

Вложения
vamp50_fw10_107_motor_DNP3.xlsx [17.38 KB]
Modbus parameters.pdf [492.2 KB]
Modbus Profibus SPA bus Events.pdf [889.01 KB]
SPA bus data mappings.pdf [931.58 KB]
vamp50_fw10_107_feeder_DNP3.xlsx [17.43 KB]
vamp50_fw10_107_feeder_IEC101.xlsx [18.35 KB]
vamp50_fw10_107_feeder_IEC103.xlsx [14.78 KB]
vamp50_fw10_107_feeder_MobdbusMaster.xlsx [10.7 KB]
vamp50_fw10_107_feeder_ProfibusDP.xlsx [15.06 KB]
vamp50_fw10_107_motor_IEC101.xlsx [18.35 KB]
vamp50_fw10_107_motor_MobdbusMaster.xlsx [9.92 KB]
vamp50_fw10_107_motor_Profibus DP.xlsx [15.25 KB]
Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: