Поиск часто задаваемых вопросов
What is the thickness of the Steel sheet metal of Blokset Panel.
The Steel sheet metal thickness used in Blokset Panel is as per the below table:
Blokset Steel sheet metal thickness
Housing | Thickness mm |
Door | 2.00mm |
Rear panels | 2.00mm |
Side panels | 2.00mm |
Roof/Top | 2.00mm |
Frame | 2.00mm |
Опубликовано для:Schneider Electric Казахстан
Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка: