{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Using DSP402 mode how can you command the VFD to run in reverse from communications?
Issue:
How to run the VFD in reverse from Modbus or CanOpen?

Product line:
ATV312, ATV71, ATV61, ATV32, ATV31

Environment:
All models, all serial numbers

Cause:
How to run the VFD in reverse from Modbus or CanOpen when using the standard DSP402 Drive  comm. profile?.

Resolution:
The command word is 8501 or 8601.  Bit 11 of the command word is for the motor direction.
Bit 11 = 0 Motor direction is forward
Bit 11 = 1 Motor direction is reverse

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: