{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Поиск часто задаваемых вопросов

Особенности хранения батарей ИБП

ИБП марки APC используют свинцово-кислотные батареи, обладающие свойством саморазрядки. Вследствие этого существуют специальные требования к условиям хранения батарей, а именно необходимость проведения регулярных подзарядок.

Срок годности батареи ИБП в условиях хранения зависит от температуры окружающей среды: при температуре 20° Цельсия, батарея теряет порядка 3% своей ёмкости в месяц, при температуре 40° Цельсия, батарея теряет порядка 10% своей ёмкости в месяц. После полной разрядки батарея может уйти в состояние «глубокой» разрядки и стать непригодной для использования.

Таким образом, при температуре окружающей среды от - 15°С до + 30°С рекомендуется выполнять дозарядку батарей не реже чем раз в полгода.
В условиях, когда температура окружающей среды составляет от + 30°C до + 45°C, рекомендуется выполнять дозарядку батарей не реже чем раз в три месяца.

Срок хранений батарей при соблюдении правил, приравнивается к сроку службы и составляет 3-5 лет.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка: