{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
ATV71: есть ли тепловая защита тормозного сопротивления?
ПЧ ATV71 позволяет реализовать тепловую защиту тормозного сопротивления как программно, так и при помощи термодатчика.
Для программной защиты необходимо произвести следующие настройки:
Меню 1.8
Подменю Brp-
Параметры:
br0 = Yes (Alarm) или Flt(Fault);
Alarm может быть назначен на логический выход либо на реле. Alarm не приводит к аварийному останову ПЧ.
Fault приводит к к аварийному останову ПЧ с кодом ошибки bOF.

brP = введите мощность резистора;
brU = введите сопротивление тормозного резистора.

Тормозные сопротивления VW3A7701..709 имеют встроенный термоконтакт. Для защиты VW3A7710..718 нужно использовать внешнее тепловое реле.

Смотрите прилагаемый файл:

https://schneider-electric.box.com/s/wfnut0jmy0rjv1ralsgqktdyq4gqh97v

Schneider Electric Казахстан

Вложения
1755553.pdf [1.48 MB]
Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: