{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Пример расчета трассы для кондиционера Uniflair
Расчет диаметров трубопроводов для кондиционеров опирается на документацию для конкретного модельного ряда устройств. Ниже приводится пример документации для модельного ряда Leonardo только для ознакомительных целей и иллюстрации примера расчета на стр. 26 руководства.
В качестве примера рассматривается модель TDAR0721A с мощностью охлаждения 24кВт и вертикальный трубопровод. Эквивалентная длина 20м.
1)    По графику 2 для работы с полной нагрузкой (2компрессора с охлаждающей емкостью 24кВт) возможные диаметры труб:
20мм DP/L=1,8Kpa/m (падение давления на метр длины)
18мм DP/L=3,0Kpa/m
16мм DP/L=6,0Kpa/m (примерно)
14мм DP/L=11,5Kpa/m
Работа с 50% нагрузкой ( 1 компрессор -12кВт):
16мм DP/L=1,7Kpa/m
14мм DP/L=3,4Kpa/m

2)    По графику 3 для работы системы со 100% нагрузкой ( 2 компрессора)
Диаметр 16мм, 6,0Kpa/m – допустимый диаметр
Диаметр 14мм, 11,5Kpa/m – недопустимый диаметр.
Расчеты рекомендуется проводить каждый раз под конкретный проект.

Документация приложена к статье.

Schneider Electric Казахстан

Вложения
Installation_LEO_EVO.pdf [3.2 MB]
Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: