{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Как настроить Sepam серии 80 для использования персонализированной кривой отключения?
Чтобы создать и реализовать персонализированную кривую отключения для конкретной функции защиты, необходимо программное обеспечение SFT2841. Функции защиты, которые позволяют использовать персонализированные кривые: ANSI 50/51, ANSI 50 / 51N, ANSI 67, ANSI 67N и ANSI 50 / 51V. С помощью SFT2841 можно создать только одну персонализированную кривую отключения. Для этого нужно открыть SFT2841 (в онлайн или оффлайн режиме) и в строке заголовка нажать на: Параметрирование -> Ввод персонализированной кривой отключения.

Кнопка «Ввести», расположенная в верхнем левом углу окна, позволяет пользователю добавлять новые точки кривой (максимум 30 точек). В таблице в левой части окна перечислены все координаты точек кривой (I/Is; Ts). Они могут быть изменены путем вставки данных в таблицу или «перетаскиванием» точки кривой на графике.
После того, как кривая отключения построена, необходимо сохранить ее нажатием кнопки «Применить». Затем нужно закрыть окно «Персонализированная кривая отключения» и зайти в меню настройки защиты, в поле «Кривая отключения» выбрать «Персонализированная кривая» и нажать «Применить». Это позволит привязать созданную кривую к данной функции защиты.

Примечание: только Sepam серии 80 позволяет создавать персонализированную кривую отключения.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: