При каких условиях выдается сигнал "Protection_x_16" (блокировка функций защиты), указанный в логических уравнениях?"Protection_x_16" выдает сигнал только при блокировке защиты по входу (т.е. через "Protection_x_113") или если защита деактивирована в SFT2841.
Опубликовано для:Schneider Electric Казахстан