{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What are the part numbers of the terminal block for the BMXAMI0800?
Issue:
What are the part numbers of the terminal block for the BMXAMI0800?

Product Line:
X80 I/O Modules

Resolution:
There are 2 types of terminal blocks for the BMXAMI0800.  Cage clamp-type part number BMXFTB2800 or Spring-type part number BMXFTB2820.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: