{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Какие нужны "развязывающие" трансформаторы для подключения приборов PowerLogic / EasyLogic ?
"Развязывающие трансформаторы" должны быть специализированными измерительными  трансформаторами тока и напряжения. предназначенными для использования в сети данного класса напряжения.
Прежде всего определитесь, какой тип измерений необходим: коммерческий или технический учёт.
Если коммерческий учёт, то надо выбирать трансформаторы сертифицированные для коммерческого учёта.
Для технического учёта такой сертификат не обязателен.

На точность измерений будет влиять класс точности измерительных трансформаторов.
Например,
для применения приборов PM700 / PM700P / PM710 / PM1000 / PM1200 для технического учёта достаточно класса точности  измерительных трансформаторов 1,0.
Д​​ля приборов PM3210 / PM3250 / PM3255  для технического учёта достаточно класса точности  измерительных трансформаторов 0,5.

Номинал первичной обмотки трансформаторов напряжения надо выбирать в соответствии с номинальным напряжением контролируемой сети питания, номинал вторичной обмотки должен быть в пределах рабочего диапазона измерения напряжения выбранного прибора PowerLogic.
См. технические характеристики выбранного прибора PowerLogic.
Например, часто используемые номиналы 6000 В/100 В, 10000 В/100 В, 11000 В/100 В, 110000 В/100 В, 115000 В/100 В,

220000 В/100 В.

Номинал вторичной обмотки трансформаторов тока надо выбирать в соответствии с номиналом измерительных входов тока выбранного прибора PowerLogic (либо 5 А, либо 1 А).
Для технического учёта рекомендуем использовать измерительные трансформаторы тока линейки PowerLogic номиналом вторичной обмотки 5 А

(METSECT5xxxxx), информацию о трансформаторах можно скачать с данного сайта, введя в строке поиска № вопроса: FA234650.
В каталоге PowerLogic приведены рекомендации по выбору  трансформаторов тока.
Номинал первичной обмотки трансформаторов тока рекомендуется выбирать из представленного ряда трансформаторов на одну ступень выше,

чем максимальный измеряемый ток. А в случае установки на линии питания электродвигателя рекомендуется выбирать трансформаторы тока с номиналом первичной обмотки примерно равным половине пускового тока двигателя (конечно, это если не предусмотрены устройства, ограничивающие пусковой ток до номинального).

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: