{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Какие факторы могут повлиять на установку программного обеспечения UnityPro?
Следует уточнить, что название UnityPro с версии 14.0 называется EcoStruxure Control Expert.

Для установки программной среды UnityPRO в полном комплекте документации прописаны основные требования к системе на которую будет устанавливаться версия.
Документ называется «Unity Pro Installation Manual  10/2014», обозначение файла «35014793.08»,  документ приложен к ответу.
Мы постараемся перечислить наиболее часто встречающиеся неточности у наших клиентов и партнеров.
  1. Версия Windows должна быть не ниже Professional (Home или ДОМАШНЯЯ – версия не годится)
  2. Версия Windows должна соответствовать версии UnityPro.
  3. Особо обращаем Ваше внимание, что под Windows 8.1 может работать, и оттестирована ТОЛЬКО с версии UnityPro V8.1.
  4. UnityPro V8.1 работает под версиями не ниже Windows 7.
  5. Версия UnityPro 8.0 может работать под Windows 8.0 (64 разрядная версия) ТОЛЬКО в режиме эмуляции Windows 7.0.
  6. В случае установки UnityPro на Windows 64 разрядный и русскоязычный необходимо установить HF или прописать в системном реестре соответствующую запись. Имя файла «UP_AppData_RUS». Есть другой способ – исключить во всех директориях русские буквы (кириллицу). Для некоторых версий это ВЫПОЛНЕНО внутри версии, например для UnityPro 7.0.
  7. Особо обращаем внимание, что все требования на стр.12 документа по установке UnityPro должны быть соблюдены. (память, разрешение монитора, свободное пространство и т.д.)
  8. Отсутствие прав администратора
  9. Не качественные антивирусные программы или не точные настройки этих программ
  10. Если запущена программа по конфигурированию CANopen «HW Catalog Manager» тогда не может быть запущена программа UnityPro. Данные программы не работают одновременно.
  11. Программная среда UnityPro НЕ ТЕСТИРОВАЛАСЬ НА ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИНАХ!!! (до версии 11.0)
  12. Для UnityPro V11.1 тестировалась для
    1. VirtualBox 5.0.20
    2. VMware Workstation 12 Pro 12.1.0 build-3272444
Это перечислены только наиболее часто встречающиеся неточности.
Мы очень часто встречаемся с проблемами виртуальных машин, точнее с установкой драйверов на ноутбуки с виртуальными машинами.
Можем рекомендовать стараться использовать свежие драйверы для "железа" ноутбуков, но мы не можем гарантировать работу по причине 10, 11, 12 пунктов.

Актуальная версия программной среды UnityPro 14.1 на апрель 2020 года.

Schneider Electric Казахстан

Вложения
35014793_K01_000_08.pdf [615.03 KB]
UP_AppData_RUS.docx [74.26 KB]
Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: