{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What is the part number for the M580 SD card?
Issue:
Part number for the M580 SD card

Product Line:
M580, EcoStruxure Control Expert


Resolution:
The part number for the SD card is BMXRMS004GPF. Itis optional and is used for applicationbackup and data storage.
Note: This is the only SD card that is compatible with the M580 PAC controllers.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: