{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What is the part number for the M580 weighing module?
Issue:
Part number for the M580 weighing module


Product Line:
M580


Resolution:
The part number for the M580 weighing module is PMESWT0100. Itis a versatile and flexible weighing module controller, which can be used wherever weighing scales are to be used in the Schneider Electric Modicon X80 automation system.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: