{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What can cause an APF fault on the ATV61 drive?

Article available in these languages: Испанский

Issue:
APF fault on the ATV61 drive

Product Line:
Altivar ATV61

Environment:
All with an CIC or controller inside card

Cause:
The drive will ramp up and then trip on APF fault.

Resolution:
The APF fault is a fault or error on the controller inside option card.  Try swapping or replacing the controller inside card that has an identical program inside the card.

Schneider Electric Казахстан

Вложения
atv61_programming_manual_en_1760649_08.pdf [4.35 MB]
Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: