{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What are the recommended Fiber Optic specs for the ConneXium TCSESM063F2CU1 switch?

Article available in these languages: Испанский

Fiber media type. Multi Mode
Wavelength. 1300nm
Fiber. 50/125μm
System attenuation. 0-8 dB
Expansion. 0-5 km
Fiber Data. 1.0 dB/km, 800 MHz km

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: