{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What can cause an PTFL fault on the ATV61 and ATV71 drives?
Issue:
PTFL fault on the ATV61 and ATV71 drives.

Product Line:
Altivar ATV61 and ATV71

Environment:
All

Cause:
Drive is faulting on power up.

Resolution:
This is a PTC error fault.   Check to see if the PTC switch is turned ON if so check to see if the PTC input is open or shorted.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: