Поиск часто задаваемых вопросов
Интересует тепловыделение Varset.
Тепловыделения указаны в каталоге ( фрагмент в приложении) «Компенсации реактивной мощности». Приведены удельные значения для каждого типа УКРМ в Вт/кВАр.
См. раздел Общие характеристики/Электрические характеристики/Потери мощности. Для конкретной УКРМ тепловыделение вычисляется умножением значения из каталога на ее номинальную рективную мощность. Для примера: УКРМ VLVAW0L050A40A 50кВАр серии Varset Easy, значение "Потери мощности" по каталогу < 2 Вт/кВАр (см. стр .66), номинальное тепловыделение 2 х 50=100 Вт.
См. раздел Общие характеристики/Электрические характеристики/Потери мощности. Для конкретной УКРМ тепловыделение вычисляется умножением значения из каталога на ее номинальную рективную мощность. Для примера: УКРМ VLVAW0L050A40A 50кВАр серии Varset Easy, значение "Потери мощности" по каталогу < 2 Вт/кВАр (см. стр .66), номинальное тепловыделение 2 х 50=100 Вт.
Опубликовано для:Schneider Electric Казахстан
Вложения
Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка: