{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What can cause an OPF or Motor phase loss on the ATV312 drive?
Issue:
Getting a OPF or output phase loss on the ATV312 drive.

Product Line:
Altivar ATV312

Environment:
All

Cause:
Motor power circuit is incomplete.

Resolution:
Troubleshooting Tips
Check the motor connections on T1 T2 T3 and verify continuity phase-phase through the motor circuit/windings.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: