{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
ATV312: задание скорости с встроенного потенциометра ПЧ (внешняя кнопка для старта + возможность авторестарта)
Требуется настроить ПЧ ATV312:
управление (СТАРТ/СТОП) - внешняя кнопка ПУСК, с фиксацией;
задание (частота) - встроенный потенциометр ПЧ, расположенный на панели ПЧ.

Для настройки ПЧ нужно:

Перевести ПЧ в режим удаленного управления.
Признак удаленного управления: при включении ПЧ индицируется rdy, светодиоды REF/MON/CONF слева от индикатора выключены:






























При периодическом включении/выключении светодиодов со смещением - ПЧ находится в режиме локального управления:




























Переключение режимов: нажмите кнопку MODE не менее 3 с. На индикаторе ПЧ появится LOC или REM и ПЧ перейдет в режим локального или удаленного управления.

Если Ваш ПЧ находится в режиме локального управления - переведите его в режим удаленного управления.

Далее Вам необходимо сделать следующее:

- сбросить на заводские настройки (меню Drc-:FCS=INI, нажимать кнопку ENTER не менее 2 с);
- ввести данные двигателя (меню Drc-: надо ввести с шильдика двигателя номинальный ток, номинальную скорость вращения, cos fi);
- установить тепловой ток: Set-/ITH = номинальный ток с шильдика двигателя;
- выбрать закон управления:
  • векторный:Drc-/UFT = n (для механизмов с постоянным моментом);
  • скалярный: Drc-/UFT = L (для двигателей, включенных параллельно);
  • квадратичный: Drc-/UFT = P (для вентиляторов/насосов);
- провести автотюнинг: Drc-/tun = YES

Далее необходимо настроить каналы задания и управления:

Канал управления:
- I_O/tcc =2C
- I_O/tct =LEL (управление по уровню сигнала - для авторестарта при пропадании и восстановлении питания);
- Ctl-/ LAC=L3 (нажимать не менее 2 с);

Кнопка ПУСК: подключение к LI1-24V / режим логики: SOURCE.

Канал задания:
-Ctl-/Fr1=AIU1;
-Ctl-/CHCF=SEP
-Ctl-/Cd1=Ter

Задание частоты:
Для того, чтобы задать частоту вращения, нужно зайти в меню REF и изменить параметр AIU1.

Диапазон AIU1: 0..100%, 100% = параметр Set-/HSP=верхняя скорость, Гц.
После сброса на заводские настройки параметр Set-/HSP=50 Гц.

При выключении и последующем включении силового питания значение заданной скорости сохраняется в энергонезависимой памяти.

Руководство по программированию ATV312 на русском языке:

https://schneider-electric.box.com/s/51sc0izo9rd1xl2xs001

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: