{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
BMXFTW308S cable diameter
Issue
This Resolution explains the maximum diameter for the BMXFTW308S cable.


Product Line
BMXFTW308S


Resolution
The cable diameter is 11.2mm.

The BMXFTW308S cable is a shielded cable used with  the M340 I/O modules.
It has a 28 pin terminal block on one end and color-coded flying leads on the other end.image1




Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: