{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Is it possible to compare two programs / projects in SoMachine versions 4.1, 4.2 or 4.3?
In SoMachine versions 4.1, 4.2 or 4.3 you can use the command located under the Logic Builder / Project / Compare to compare the actual project with another one (reference project). The reference project and the compare options are specified in the Project Compare dialog box, which opens, when the command is executed.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: