{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Поиск часто задаваемых вопросов

IEC61850 documentation for VAMP

Issue
Need to program the VAMP relay with the IEC61850 communication.

Product Line
VAMP 5x, 2xx, 3xx

Environment
VAMP set and SCD Editor

Resolution
Attached are the manuals for programming the VAMP for IEC61850

​Latest information is available in m.vamp.fi

Schneider Electric Казахстан

Вложения

AN61850.EN002 IEC 61850 interface configuration for VAMP relays.pdfAN61850.EN002 IEC 61850 interface configuration for VAMP relays.pdf [664.75 KB]
VM61850RELAYSCON.EN002.pdfVM61850RELAYSCON.EN002.pdf [777.83 KB]
Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка: