{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Index issue due after conversion from Modsfoft, Proworx or Concept application in Unity Pro.
In Unity pro Index can be :
  • a value belonging to an Integer type
  • an arithmetical expression made up of Integer types
But cannot contain an other indexed variable, in this case a tempory variable will have to be created and used .

Example :
SortInterfaceOut.SortLQuantity := Decode_Pallet_Pattern[Scanner_Info[8].PIF.Pattern].CasesPerPallet;
is converted to this code by Unity pro : SortInterfaceOut.SortLQuantity := Decode_Pallet_Pattern[Scanner_InfoDecode_Pallet_PatternsPerPallet;

In order to avoid this, just affect in a temporary variable the value of "Scanner_Info[8].PIF.Pattern" :
Temp_Int := Scanner_Info[8].PIF.Pattern;
SortInterfaceOut.SortLQuantity := Decode_Pallet_Pattern[Temp_Int].CasesPerPallet;

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: