{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Why is command switching not visible on the ATV71?
Issue:
Command switching is not visible on the ATV71.

Product Line:
Altivar 61, Altivar 71

Environment:
All serial numbers, all model numbers

Cause:
N/A

Resolution:
On the ATV61 or the ATV71, command switching will not be visible if profile is "not separate".   Profile set to "not separate" means the command comes from the same place as the reference.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: