{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Поиск часто задаваемых вопросов

Can an ARU be plugged into a PDU?

Issue:
Questioning if there is a reason they should not plug an ARU into the PDU.

Product Line:
NetShelter SX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Not sure if an ARU can be plugged into a PDU.

Resolution:
It is perfectly fine to plug an ARU into a PDU.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка: