{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Поиск часто задаваемых вопросов

Видео: Сброс пароля платы сетевого управления

Данная процедура производится при помощи оригинального серийного кабеля APC (чёрного цвета) из комплекта платы или из комплекта устройства. Использование других серийных кабелей может привести к некорректной работе устройства.

Список маркировок оригинальных серийных кабелей:
Плата сетевого управления AP9630, AP9631, AP9635  - кабель 940-0299
ИБП с серийным портом DB-9 - кабель 940-0024 или 940-1524 (DB-9 to DB-9)
БРП AP84XX, AP86XX, AP88XX, AP89XX, AP78XX, AP79XX - кабель 940-0144 (RJ-12 to DB-9)
АВР 1го поколения AP7750, AP7701, AP7722 - кабель 940-1000 (DB-9 to DB-9)
АВР 2го поколения AP77XX, за исключением АВР 1го поколения - кабель 940-0144 (RJ-12 to DB-9)
Netbotz 200, устройства мониторинга параметров окружающей среды AP9319, AP9340, AP9320 и устройства вентиляции ACF400, ACF402 - кабель 940-0103 (DB-9 to DB-9)

Требуется произвести подключение серийного кабеля к серийному порту платы или устройства, где она используется.
Запустить терминальную программу, например, Hyperterminal.
Указать подходящие параметры серийного соединения:

Плата сетевого управления AP9630, AP9631, AP9635  - 9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control
ИБП с серийным портом DB-9 - 2400 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control
БРП AP84XX, AP86XX, AP88XX, AP89XX, AP78XX, AP79XX - 9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control
АВР 1го поколения AP7750, AP7701, AP7722 - 19,200 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control
АВР 2го поколения AP77XX, за исключением АВР 1го поколения - 9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control
Netbotz 200, устройства мониторинга параметров окружающей среды AP9319, AP9340, AP9320 и устройства вентиляции ACF400, ACF402 - 9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control

Для трехфазных ИБП необходимо отключить коммуникационный кабель от порта с маркировкой Display

Нажать Enter несколько раз до появления надписи с запросом логина

Нажать утопленную кнопку Reset сетевой платы однократно, затем повторно сразу после начала загрузки платы, сопровождающейся быстрым попеременным миганием оранжего и зелёного светоиндикаторов.

В течение нескольких секунд после перезагрузки плата впустит пользователя с логином и паролем apc.

Если время истекло и попытка входа оказалась неуспешной, то повторить процедуру нажатия Reset в указанной ранее последовательности.

После попадания в меню платы или интерфейс командной строки Вы сможете задать новые логин и пароль для входа на плату.

На видео ниже Вы можете ознакомиться с примером сброса пароля для сетевой платы второго поколения.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
UPS Network Management Cards
Узнайте больше
Линейка:
UPS Network Management Cards