{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
How to update the variable by polling when NOP as IEC61850 client
There are two ways for the variable update in PLC when the NOP as IEC61850 client. One is polling, the other is report. Both of them need to be configured. This application present a configuration steps for the polling.

The detail of the steps can be referred the attachment.

Schneider Electric Казахстан

Вложения
AN_PAC_LCZ_NOP VariablePolling_0.1.docx [82.57 KB]
Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: