{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Vigilohm iM400_Как узнать, что произошёл обрыв проводника инжекции измерительного сигнала ?
В заводской конфигурации прибора iM400 контроль обрыва проводника инжекции ("Disconnected injection detection") выключен.
Включить можно в меню прибора или удалённо посредством связи (ModbusRTU). Описание приведено в руководстве пользователя iM400 на стр.39.
(Menu / Settings / Ins. Alarm / Disconnect. Inj.).
Так же можно включить контроль обрыва проводника инжекции удалённо посредством связи (ModbusRTU). (стр.74, регистр № 0x0BD2).

При выключенном контроле обрыва в случае обрыва проводника инжекции на экране прибора будет выведено, что значение сопротивления изоляции R > 10 МОм.

При включении функции контроля обрыва проводника инжекции и при наступлении этого события
(т.е., при обрыве проводника между контактом №1 прибора iM400 и сетью, либо между контактом  № 3 и контуром заземления) :
1) На экран прибора iM400 будет выведено соотвествующее сообщение (см руководство пользователя iM400, стр 61).
2) Сработают оба реле прибора iM400 ( и аварийное, и предупредительное, контакты №№ 6 -- 8 и 9 -- 11).
Срабатывание реле происходит независимо от включения или отключения режима реле FailSafe.
3) Изменится состояние бита № 0х03 modbus-регистра 0x006D

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: