{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Which cable reference can we use between TM3XTRA1 (TM3 bus extension transmitter module) and TM3XREC1 (extension receiver module)
The extension receiver module TM3XREC1  can be at  maximum distance of 5 meters  from the TM3XTRA1
The Catalog recommend to use  the references VDIP1845460xx;
VDIP184546005 (0.5 m)
VDIP184546010 (1.0 m)
VDIP184546020 (2.0 m)
VDIP184546030 (3.0 m)
VDIP184546050 (5.0 m)

But as these references does not meet the UL requirements , for US market machines installation needs it’s advised to use 2 other references:
490NTW00002U (2.0 m)
490NTW00005U (5.0 m)
which are UL rated


Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: