{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Is it possible to use the same switchboard case across the ION8xxx meter series?
Issue
The compatibility of switchboard cases across the ION8xxx meter series.

Product Line
PowerLogic ION8300, ION8400, ION8500, ION8600, ION8650 meters

Environment
Advanced Revenue Metering

Cause
The user would like to use the pre-existing switchboard case when replacing the meter.

Resolution
Provided that the replacement meter and the switchboard case are of the same form factor then the two are interchangeable.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: