{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Is the ATSU01 softstarter available in a control voltage other than 24VDC?

Issue:
The ATSU01 available control voltage.

Product Line:
ATS01

Environment:
Soft Starts

Cause:
n/a

Resolution:
No. The ATSU01N*** was designed to be used with the tesys U-Line starters with 24VDC control, and has only a 24VDC control option.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: