{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Bandwidth limitation on the Ethernet Backplane
Issue

What is the specification on the Ethernet Backplane?

Product Line

M580


Resolution

The maximum throughput is 100 Mbits, full-duplex. So in theory, it's possible to push 100 Mbits in each direction (into the backplane and out of backplane).

However, to protect the backplane, the amount of traffic each module on the backplane can generate (CPU, NOC, etc.) is limited…see the user manual for each module. For instance the limitation is 7.6% for the NOC

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: