{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Can the BME XBP **00 Ethernet backplane be used as an extension rack in the M580 architecture?
Yes, you can use this type of backplane as an expansion rack but you will not be able to use
the ethernet based IO modules such as HART and SCAIME. It's for that reason why using the
BMX XBPxx00 would be a better choice.




R-3162018

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: