{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What type of Communication Modules are available for the SEPAM Relays?
Product Line
SEPAM Communications

Environment
Networking and communications

Resolution
The protocols that are available are:  DNP3, Modbus RTU, IEC 60870-5-103, Modbus TCP/IP, and IEC61850.  Not all modules have the same type of protocols or type of communications.  Attached is the communication accessory selection guide to help pick the correct module.

Schneider Electric Казахстан

Вложения
Communication Selection Guide.pdf [109.74 KB]
Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: