{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Интересуют харакетеристики: волновое сопротивление, коэффициент затухания для кабеля MODBUS TSXCSA***.
Спецификация на кабели TSXCSA100/200/500:
Double twisted pair 24awg;
85 ohm /km;
shield 12 ohm/km;
cap 100 pf /meter;
impedance 85ohms;
attenuation 13 db/km 0 to 20 kh;
max bus 1 km; PE jacket 9.65 mm dia
Belden equivalent 9842 (Document Number: RESL159475)

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: